This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSICE3359:CCSWin32 7.2 .0.0.0013万_Win32安装问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/614546/ccs-tmdsice3359-ccs7-2-0-00013_win32-installation-problem

部件号:TMDSICE3359

工具/软件:Code Composer Studio

您好,在安装“CCSV.0.0.0013万_Win32 ”7.2 时遇到一些问题,在使用脱机7安装程序多次尝试安装后出现“org.eclipse.platform.ide未找到”的问题。

请为此建议一些解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilesh,

    您提到多次尝试安装。 在尝试在同一位置进行另一次安装之前,是否确定删除了安装目录? 这是成功安装所必需的。

    如果此操作仍然失败,请压缩 \ccsv7\install_logs文件夹并将其附加到此处供我们查看。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AartAG,

    感谢您回复解决方案,它在删除以前中断的安装创建的安装目录后工作。