This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:限制CCS命令行中的作业数

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/614787/ccs-limiting-number-of-jobs-in-ccs-command-line

主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我正在Linux中使用CCS 7.2 命令行来构建项目。 com.ti.ccstudio.apps.projectBuild的默认行为似乎是使用尽可能多的可用处理器进行构建。  com.ti.ccstudio.apps.projectBuild中是否有限制并行作业数量的选项?

我看到过Wiki网页,但它似乎没有列出任何与我要查找的内容类似的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jonah,
    此并行生成选项存储在项目设置中。 创建项目时,默认设置被设置为使用所有可用的处理器。 无法使用命令行ProjectCreate命令来配置此参数,也无法使用projectBuild命令来覆盖此参数。 我们可以将它作为附加选项添加到ProjectCreate命令中。

    谢谢
    KI