This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2E05:Spectrum Digital XDS200能否与K2E处理器配合使用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/614569/ccs-66ak2e05-will-spectrum-digital-xds200-works-with-k2e-processor

部件号:66AK2E05

工具/软件:Code Composer Studio

您好,先生,

我们想在7.2 上使用带有K2E处理器的XDS200。  

在CCS中,当我们选择66AK2E05器件,然后在调试器部分下-它提到“TI XDS2xx USB调试探头”。 该调试器列表中未列出"Spectrum digital和Blackhawk XDS200 USB调试器。我已在CCS工具中附加了K2E设备的支持调试器的快照。

我们对这方面没有甚多疑问—  

1)如果我们使用“Spectrum Digital XDS200 USB调试器”并在CCS工具中选择“TI XDS2xx USB调试探头”。此设置是否有效?  

2)  如果我们使用“Blackhawk XDS200 USB调试器”并在CCS工具中选择“TI XDS2xx USB调试探测器”。此设置是否有效?

3) K2E EVM具有内部XDS200调试器。此内部XDS200调试器是否与Spectrum Digital XDS200或Blackhawk XDS200调试器相同?  

请尽快回复。  

谢谢,此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在CCS中,当我们选择 66AK2E05 设备,然后在调试器部分下-它提到“TI XDS2xx USB调试探头”。 该调试器列表中未列出"Spectrum digital和Blackhawk XDS200 USB调试探测器。

    这是因为Spectrum Digital和Blackhawk XDS200调试探头都使用TI XDS200驱动程序。 因此,无论供应商如何,您都可以为所有XDS200 USB探头使用“TI XDS2xx USB调试探头”选项

    Tarang Jindal68 说:
    1)如果我们使用“Spectrum Digital XDS200 USB调试器”,并在CCS工具中选择“TI XDS2xx USB调试探头”。此设置是否有效?  [/引述]

    是的

    Tarang Jindal68 说:
    2)  如果我们使用“Blackhawk XDS200 USB调试器”并在CCS工具中选择“TI XDS2xx USB调试探测器”。此设置是否有效?[/QUOT]

    是的

    [报价用户="Tarang Jindal68"]3) K2E EVM具有内部XDS200调试器。此内部XDS200调试器是否与Spectrum Digital XDS200或Blackhawk XDS200调试器相同?  [/引述]

    它与HW相似,但您可以在 连接选择列表中使用“TI XDS2xx USB板载调试探测器”选项  

    谢谢

    KI