主题中讨论的其他部件:AM5728
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我们已经购买了AM5728 EVM,USB560v2系统跟踪,并下载了CCS v7作为我们项目开发工具的一部分。
我们开始使用AM5728 SOC根据我们的要求自定义硬件。
现在,我想让AM5728 EVM熟悉USB560v2系统跟踪,因此我请求您提供示例项目,快速指南和详细文档来调试AM5728硬件。
我对AM5728 EVM有一些疑问,
1.我们是否可以使用USB560v2系统跟踪在AM5728 EVM中调试DDR?
2.什么是凝胶锉,如何使用
3.我们是否可以使用USB560v2系统跟踪将程序加载到AM5728中的闪存/MMC/SD卡中。
4.如何在AM5728中将程序加载到闪存/MMC/SD卡
5.要进行跟踪,是否需要独立于Linux操作系统或操作系统。
巴西
Satya