This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCCC3220MODASF:错误:设备为'null '或当前未被CCS识别。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628253/ccs-launchcc3220modasf-error-device-is-either-null-or-is-currently-not-recognized-by-ccs

部件号:LAUNCCC3220MODASF
主题中讨论的其它部件:CC3200,CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我一直在使用CC3200进行开发,并取得了巨大的成功,但现在我们将改用CC3220。

因此,我现在使用的是CCS v7和新的cc32xx_sdk_1_40_01_00

我在尝试将示例代码导入CCS时遇到了困难。  

我收到设备为'null '或当前未被CCS错误识别的消息。

然后,我尝试创建一个新的CCS项目,当我查看目标设备的长列表时,我不知道使用哪一个。 我看不到CC3220的名称。 我怀疑这是个问题。

我尝试了帮助/检查更新,但它显示没有新的更新。

您能告诉我需要做些什么来启用对LAUNCCC3220MODASF的支持吗?

谢谢!

卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对我来说,还有一个变量是我要将项目移动到TIRTOS。 对我来说,这是一个新的领域,所以问题可能是存在的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我随后尝试创建一个新的CCS项目,当我查看目标设备的长列表时,我不知道要使用哪一个。 我看不到CC3220的名称。 我怀疑这是个问题。[/QUOT]

    是的,这就是问题所在。 听起来您缺少cc32xx设备支持。 安装CCS时,是否安装了C32xx组件?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Ki-Soo,这正是问题所在。 我不知道我在初始安装时为什么会错过。 我只是重新安装了CCSV7,这次选择了CC32xx设备支持。

    重新安装CCS并选择CC32xx设备支持后,我能够从SDK加载示例。  CC3220SF_LAUNCHXL的示例适用于上述模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我还面临着同样的问题,在安装CCS时未选择CC32XX设备支持。 那么,CC32XX设备支持是否没有可用的外部下载? 我们是否必须强制重新安装整个CCS?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Omkar -您不需要重新安装CCS。 但是,您需要重新运行用于安装CCS的安装程序。 重新运行安装程序时,请选择现有的CCS安装目录作为安装文件夹。 这将导致安装程序检测现有安装,并允许您安装最初未安装的任何其他组件。 对于您的情况,您需要安装CC32xx支持,如我上一篇文章的屏幕截图所示。

    谢谢
    KI