This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F206:需要TMS320F206,TMS320VC33,TMS320C50和TMS320C6424的程序样本

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC33, TMS320C6424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628372/ccs-tms320f206-program-samples-for-tms320f206-tms320vc33-tms320c50-tms320c6424-needed

部件号:TMS320F206

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我的客户需要修改旧项目中的某些功能。 客户使用了主题处理器中提到的,并且对所有处理器都有特定的CCS。  遗憾的是,专职程序员离开了公司,新程序员无法在特定处理器的旧CCS中找到任何程序样本。 如果没有程序样例,他们认为处理器工作错误。 是否可以找到TMS320F206,TMS320VC33,TMS320C50和TMS320C6424的任何程序示例?

此致,

Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dmitry:
    提到的前三个设备非常旧,仅支持~20年前的旧Code Composer (CC)工具(请注意,没有"Studio",这些工具是早于Code Composer Studio的)。 设备和工具在一段时间内都不受支持。 C6424更加现代化,并受我们当前版本的CCS支持。

    您到底在寻找什么? 您是在寻找这些设备的CC/CCC版本,还是在寻找实际的代码示例。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面提供包含更新的帖子回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki-Soo:
    我是Dimitrius的客户。 我们已经解决了VC33和F206项目的问题。
    现在我们开始使用C50和C6424。 我有关于C50的问题,我可以使用Sauris XDS510 USB Lite连接到C50吗? 以及如何实现? (例如,我们使用3.3 将F206连接为F2406)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要获得C50支持,您需要旧的Code Composer ('CC'而不是'CCS')工具。 我不知道Sauris是否有可用的驱动程序。 最好直接与他们联系。

    谢谢
    KI