This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:UNIFLAASH 4.1 / 4.2 在Windows 10上显示错误

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/625524/ccs-cc3220sf-launchxl-uniflash-4-1-4-2-gui-displays-wrong-on-windows-10

部件号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

我经常在Widows 10上运行Uniflash (我尝试了版本4.1 和4.2)。

界面显示不正确,单击"开始图像创建器"后-似乎未应用一个或多个CSS。

已尝试卸载,清除每个文件,重新安装更多次。

唯一正确显示的屏幕是startuo屏幕以及当我导入.CCXML时。

同一工具在另一台装有Windows 7的PC上显示为尼斯。

我的Windows 10内部版本是1.4393万.1593</xmt-block>1593 (版本1607),64位意大利语版。

我附上两个屏幕截图供您参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damiano,

    您安装UniFlash的路径是什么? 您提到您正在使用意大利语版本的Windows;可能是该路径影响了加载必要的CSS文件。

    我尝试在Windows 10计算机上安装UniFlash (英语),但无法重现呈现问题。

    谢谢!
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ricky,

    感谢您的回复

    我保留了安装程序建议的路径,因此对于版本4.1 ,它是

    C:\ti\unifliflash 4.1

    我在笔记本电脑上的Windows 7上有相同的设置,但它可以正常工作。

    此致


    Damiano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damiano,

    我尝试在我的UniFlash版本上重命名Image Creator CSS文件,我能够看到与您的屏幕截图中相同的内容,因此您在加载CSS文件时似乎遇到了问题。

    是否可以尝试单独启动Image Creator (即,UniFlash之外)? 您可以通过执行UniFlash安装的以下文件夹中的SLImageCreator.exe来执行此操作:
    \simplelink\Gen2\bin\

    这将在您的默认浏览器中打开。 请告诉我这种情况下的造型是否正确。

    谢谢!
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Richy:

    命令将打开Chrome。 我看到同样的问题。

    这是运行commad后我的windows cmd屏幕

    C:\ti\uniflash 4.1 \simplelink\Gen2\bin>SLImageCreator.exe
    配置文件加载错误([errno 2]没有这样的文件或目录:'cfg.json'),正在使用默认值
    程序目录:C:\ti\uniflash 4.1 \simplelink\Gen2\bin
    项目目录:C:\Users\Damiano\.SLImageCreator\Projects
    临时目录   :C:\Users\Damiano\.SLImageCreator\temp.
    SLImageCreator v 1.0 .17.6
    killall:('Taskkill','/FI','PID ne 4328','/IM','SLImageCreator.exe', '/F')

    informazioni: nessuna attività ó n in esecuzione con i criteria specificati.
    正在验证与服务器的连接
    正在验证与服务器的连接
    服务器已启动
    服务器端口:6826 6828

     

    如果打开Chrome控制台,则通过uniflash页面导航,报告一些警告

    资源被解释为样式表,但使用MIME类型application/x-css传送:“127.0.0.1 :7594/.../filebrowser style.css”。
    Index.htm:9资源被解释为样式表,但使用MIME类型application/x-css传输:“127.0.0.1 :7594/.../magnitic-popup.css”。

     

    如果我支持,我会收到大量类型的JavaScript错误

     

    utils.js:3158未捕获类型错误:无法读取未定义的属性'systemFiles'

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damiano,

    感谢您提供来自Chrome的错误消息。 它似乎在为filebrowser-style.css和magnific popup.css提供服务时遇到问题。

    您是否可以尝试在文本编辑器中从\simplelink\Gen2\web\打开index.htm文件,并在filebrowser-style.css和magnific-popup.css链接行中添加(type="text/CSS")?

    例如:
    <link rel="stylesheet prefet" type="text/CSS" href="/css/magnific popup.csf">
    <link rel="styleheet" type="text/CSS" href="css/filebrowser-style.csss">

    请告诉我这是否适合您。

    谢谢!
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成。 这不能解决问题,但如果我双击html以文件形式打开它,我就不会收到有关filebrowser-style.css的警告,而且屏幕与它应该出现的屏幕相似(请参阅屏幕截图)。

    该问题是否与Web服务器中的mimetype配置有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后我解决了这个问题。

    如果有人遇到相同的问题,我会报告修复方法。

    1.在Windows中运行注册表编辑器(Win+R,然后键入regedit)

    2.导航至[HKEY_CLASSES_ROOT\.CSS](单击HKEY_CLASSES_ROOT下的".CSS"文件夹

    3.确保将“内容类型”设置为“text/CSS”,默认值为“CSSFile”,“PerceivedType”为“Text”

    出于某种原因,我将“内容类型”设置为“application/x-css”,这似乎会影响本地Web服务器处理页面的方式(发送样式表上的application/x-css标头)。