This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCSCCS 7.1 .........0

Guru**** 2345550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/626245/ccs-ccs7-1-0

主题中讨论的其他部件:AM3359

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在7.1 中使用调试器XDS560v2处理TDA2Ex。

我收到以下错误:-

CortexA15_0:GEL:执行OnTargetConnect()时出错:目标读取0x4C0.006万失败

在IODFT_TLGC=*((unsigned int *)(base_addr+0x60U))[TDA2Ex_DDR_config.gel:222]

位于TDA2Ex_reset_EMIF_params_DDR3_666(0x4c0万U)[TDA2Ex_DDR_config.gel:1216]

AT TDA2Ex_DDR3_666MHz_Config()[TDA2Ex_STARTUP.GEL:51]

AT OnTargetConnect()

}

以前我可以连接评估板。 现在我有 了具有相同控制器的开发板。

我没有获得凝胶文件中必须更新的内容。

敬请更新。

此致,

神器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    申达,

    如果我理解正确,您成功地将Gel文件与EVM配合使用,但现在您已拥有定制电路板,并且它不再工作,是这样吗?

    由于GEL文件执行多个硬件初始化例程,因此解决特定平台需要更改的确切内容需要对硬件有更深入的了解-这可以从设备论坛上的专家的见解中受益。

    因此,我将把这个线程移到那里。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rafael:

    感谢您的更新。
    但现在我们从您的一位工程师那里获得了解决方案。
    问题是该主板中已存在一些图像,这就是为什么它会给出上述错误的原因。
    清除后,使用更新的凝胶文件,它现在可以正常工作。


    此致,
    神器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    在我想问的同一个问题上,我尝试使用CCS7中的CPU重置来重置主板。
    但它不起作用,每次我都必须重新启动。

    因此,要重置主板,需要修改凝胶文件。

    此致,
    神器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    申达,

    如果任何类型的内核或主板重置都将使寄存器恢复其重置值,那么在发出任何类型的重置后,您必须从Scripts (脚本)菜单重新运行Cortex A8设备或主板初始化例程-如果您使用的是默认AM3359ICE Gel, 该函数称为AM3359_ICE_Initialization。

    一个注意事项是CPU或设备重置不会重置外部IC,如以太网PHY或其他外部控制器。 在大多数情况下,上面的凝胶例程会进行正确的初始化,但根据代码,您可能需要关闭并重新打开主板,以便这些外部设备处于稳定状态。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔