This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:看不到CC3200示例文件或上载

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628943/ccs-cant-see-cc3200-example-files-or-upload

主题中讨论的其他部件:CC3200CC3100CC3200SDK

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我有Win10 prof 64位

Java 1.8 (最新版本)

我可以安装7.3 .0.0.0019万 版的CCS

但如果我想为CC3200 Launchpad建立一个示例

1.仅获取简单链接CC3220 SDK

2.我无法将任何示例加载到工作区

已安装1.3 .1.0 和1.11 -2.9 .0.0。

Launchpad未连接。

我做错了什么????

请提供一些帮助

(在V6 和windows 7下,它工作正常)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Stephan Witzigmann"]2. 我无法将任何示例加载到工作区[/QUOT]

    您能否提供有关您的意思的更多详细信息? 您如何导入示例?您是否遇到任何错误?

    CC3200 SDK应包括一个程序员指南,告诉您如何导入和生成示例项目。 此 页面 也有一个链接? 您在执行这些步骤时是否遇到问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新输入资源管理器并选择cs3200启动板。

    通过CCS v6,我可以看到示例并上传到我的工作区。

    在资源管理器中,我只 能获得CC3220 SDK,不能将示例上载到

    工作目录。

    但是...... 今天上午,我再次启动了资源资源管理器

    我收到以下消息

    正在对选定版本的SDK进行SimpleLink Academy更新。

    •您可以在资源管理器的右上角找到版本选取器。

    但资源管理器中没有版本选取器。

    所以我通过主页按钮尝试了第二个选择,有下载的可能性

    他将安装用于CC3200的SDK,但不会在软件区域显示。

    我认为您正在进行中,并非所有部分都能正常工作。

    我该怎么办。

    我还做了一些测试。 与云断开连接。 他向我展示了本地安装的软件。

    我可以看到CC32XX SDK安装在我的计算机上,但在资源管理器上看不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Stephan Witzigmann"]

    通过CCS v6,我可以看到示例并上传到我的工作区。

    在资源管理器中,我只  能获得CC3220 SDK,不能将示例上载到

    工作目录。

    [/引述]

    在CCSv7中,默认的资源管理器只有用于CC3220的较新的Simplelink SDK,它没有用于CC3200的较旧的SDK。  

    要使用CC3200器件,您需要从 TI网站下载并安装SDK (看起来您已经这样做了)。
    然后,您可以通过以下两种方法之一导入项目:

    1)使用CCS菜单“项目”->“导入CCS项目”,然后浏览到SDK中示例项目所在的目录,或
    2)打开资源管理器经典(从菜单视图),按照 本文中的步骤让SDK识别,然后直接从资源管理器经典导入项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thahts很好,

    但是我不能编译示例。

    以下输出

    会来的

    发生生成生成文件错误。
    此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的- 5.2 6 [ARM]:
    —请参阅‘帮助>安装新软件’并选择‘代码生成工具更新’,以检查此编译器是否可通过CCS更新获得。
    —访问CCS应用程序中心获取最新的编译器支持。
    —或者下载并安装编译器[http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads],然后通过‘首选项> CCS >构建>编译器’将其注册到CCS中。
    构建已停止..

    我一切都完成了

    我该怎么办

    在早期版本中一切都很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan Witzigmann 说:
    我已经完成了所有工作[/QUOT]

    出现此错误是因为您尝试生成的项目需要编译器版本5.2 Tm6,而您当前的CCS版本无法“识别”该版本。 请按照 以下说明安装5.2 6。 CCS识别出编译器版本后,应该允许您生成项目。

    您是否已安装ARM编译器5.2 v.6,但仍看到错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编译器的问题应该被解决。

    但现在我明白了


    ****为项目闪点构建配置Release__TI ****

    "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k -j 4 all -o
    '建筑文件:../main.c'
    '调用:ARM编译器'
    c:\ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-arm_LTS.4.ls/bin/armcl" 16.9 -mv7m4 --code_state=16 --float_support=vfplib -me --include_path="C3200_users/users/workspace_v7/arm="-include_3200k_path=ccp_ccti_c3200_ck/cm-ccti_ck/cm-ck-ck/ck-ck/ck/ccdi=-c3g/lin-ccti_-ck/ck/ck-c3blin-ck/ck/ck/ck/ck/c3blin-ck/c3blin-cv-cv-cv-cv-cv-ck/ck/ck/ck/ck/ck/ck/ck/ck/cv-ck/ck/ck/c3blin-c3blin-ck/cv-ck/cv-cv-c3<xmt-block1>3200 1.33200 1.3 1.3 1.3 1.3 16.9  
    '完成的建筑:../主楼C
    ''
    '构建目标:盲区。出'
    '调用:ARM链接器'
    “c:\ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-arm_warning.4.lts/bin/armcl" 16.9 -mv7m4 --code_state=16 --float_support=vfplib -me --define=ccinc -g --diag_warning=225 --display_wrap_off --3200_error_number -cm/i/sk/crk/-ccti-ccti/crim/i/sk/-ck/i/crk/-c3g/spi -ccti-ccti-c3g/m:-3200i/crk/crk/crk/i/sk/crk/i_-ccti-ccti-ccti-/ccti-/crk/i/sk/ccti-c3c/-ccti-c3c/-ccti-ccti-c3c/-/ccti-c3g/cm-c3k/c3k/crk/ccti_-/ccti-/ccti-/ccti-/ccti-/ccti-/ccti-/ccti/ 1.3 1.3 1.3 1.3 16.9 16.9  
    链接>

                   未定义的第一个引用
     文件中的符号                         
     -------------------               --------
     GPIODIModeSet         ./pnmix.obj    
     GPIOIntClear           ./GPIO_IF.OBJ   
     GPIOIntEnable          ./GPIO_IF.OBJ   
     GPIOIntRegister        ./GPIO_IF.OBJ   
     GPIOIntTypeSet         ./GPIO_IF.OBJ   
     GPIOPinRead            ./GPIO_IF.OBJ   
     GPIOPinWrite           ./GPIO_IF.OBJ   
     IntEnable              ./main.obj      
     IntMasterEnable        ./main.obj      
     IntPrioritySet         ./GPIO_IF.OBJ   
     PRCMCC3200MCUInit      ./main.obj      
     PRCMPeripheralClkEnable ./pnmix.obj    
     PinTypeGPIO            ./pinmix.obj    
     UtilsDelay             ./main.obj      

    我已检查项目中是否包含所有内容,但问题列表仍然存在。

    我在 链接器属性中包含了路径,但它不会执行herlp。

    我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您是在构建一个闪点示例的修改版本,而不是开箱即用版本。 项目中缺少的是driverlib,它提供了这些符号的定义。  

    这是示例项目中的外观。 确保在项目的链接器选项中添加driverlib及其路径。

    通常,当您在构建自定义项目时遇到问题时,最好导入并参考类似示例,然后比较选项/设置以查看您可能缺少的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了很多帮助。

    要导入到ccsv7的旧项目会发生什么情况???

    可能您可以关闭螺纹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan Witzigmann 说:
    要导入到ccsv7的旧项目会发生什么情况????

    很抱歉,我不明白您在这里问的是什么。

    Stephan Witzigmann 说:
    您可以关闭该线程[/QUOT]

    请单击"这解决了我的问题"按钮吗? 这证实了问题已经解决,也将使今后寻找论坛的其他人受益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题。
    我无法开始调试

    Cortex_M4_0:凝胶输出:
    内存映射初始化完成
    IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到XDS110失败。 原因可能是一个或多个:未连接XDS110,固件更新无效,XDS110序列号无效或USB电缆故障。 固件和序列号可以使用xdsdfu实用程序进行更新,该实用程序位于安装的.../CDS_base/common/uscif/xds110目录中。 有关说明,请查看readme.txt文件。 (仿真软件包7.0 .48.0)
    IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到XDS110失败。 原因可能是一个或多个:未连接XDS110,固件更新无效,XDS110序列号无效或USB电缆故障。 固件和序列号可以使用xdsdfu实用程序进行更新,该实用程序位于安装的.../CDS_base/common/uscif/xds110目录中。 有关说明,请查看readme.txt文件。 (仿真软件包7.0 .48.0)
    IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到XDS110失败。 原因可能是一个或多个:未连接XDS110,固件更新无效,XDS110序列号无效或USB电缆故障。 固件和序列号可以使用xdsdfu实用程序进行更新,该实用程序位于安装的.../CDS_base/common/uscif/xds110目录中。 有关说明,请查看readme.txt文件。 (仿真软件包7.0 .48.0)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我使用了错误的调试器探头。

    现在它开始工作了。

    导入和项目设置不是很透明。
    主要故障是我没有使用Stellaris调试器