This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX570LC43HDK:缺少libusb-ubb- 0.1 .so.4在Ubuntu 16.04 上安装代码编辑器工作室6

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/625675/ccs-tmdx570lc43hdk-missing-libusb-0-1-so-4-installing-code-composer-studio-6-on-ubuntu-16-04

部件号:TMDX570LC43HDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试安装 代码编写器

在Ubuntu 16.04 系统上,请按照以下说明进行操作:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Host_Support_CCSv6#Ubuntu_16.04_64bit

在我发布时,ap-get跑步没有问题

6.2 0.0.005万 .bin

我遇到此错误:

但该软件包已安装:

如何解决此问题并在此Ubuntu 16.04 环境中安装CCSV6?

谢谢

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否可以尝试:
    > sudo apt-get install libusb-libs- 0.1 4

    注意末尾没有“:i386”(6.2 0是本机64位,不需要32位库)

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面提供包含更新的帖子回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了,谢谢