This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:Java不生成cleanflight代码库

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628487/compiler-java-does-not-build-the-cleanflight-codebase

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我正在尝试在Java中构建cleanflight代码库,但收到如下错误消息:

15:55:17****增量配置构建项目清理的默认值****
目标= NAZE DEBUG = GDB
无法运行程序"":启动失败

错误:在路径中找不到程序""
path=[C:\Program Files\GNU ARM Eclipse\Build Tools\Windows-20.1611万221915\bin;C:\Program Files\Java/jreWeb.0_131/bin/server;C:\Program22.1915万 Files\Java/jreWeb.0_131/bin/server;C:\Program Files\Java/jreWebs.0_131/bin;C:/Program 1.8 Files/Java/jProgramFiles/jProgramSystem32 2.8 1.8 .0_131/lib/bin/server;C:\Program 1.8 1.0 1.0

15:55:19完成构建(花费2s.202ms)

附注:我在环境变量中添加了bin文件夹的路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,
    您能更详细地描述您的构建环境吗? 您是否使用任何TI工具(CCS,TI编译器等)?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面提供包含更新的帖子回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI