This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:未生成.out文件

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/625983/ccs-tms320f28335-out-file-not-generated

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,  

我正在尝试编译我从朋友那里借来的代码。 当我尝试导入项目时,它显示编译器定义不可用。 它需要编译器v 6.4 7,我有6.2。 我更新了我的编译器。 现在我的编译器版本是17.6 .0。 但它还是犯了同样的错误。 我尝试创建一个新的项目文件,将所有源文件复制到该文件中,然后我也尝试创建一个新的工作空间,但错误仍然存在:(现在,在编译期间,没有弹出错误,但在控制台中,它建议对代码进行一些优化。 但在调试过程中,我收到Gel错误。 我不知道问题到底是什么。

我猜未生成.out文件。 但其他示例代码运行良好。 请向我建议一个解决方案,以及问题到底是什么。 我正在使用F2.8335万实验板套件和CCS v 6.0 .1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请从构建控制台提供完整的构建输出。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面提供包含更新的帖子回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI