This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:未检测到TI套件

Guru**** 2604655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/625792/ccs-ti-kit-is-not-detected

主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8069万

工具/软件:Code Composer Studio

已经4天了,我一直在尝试将tikit launch pad piccolo tms320f2.8069万试验器套件连接到我的笔记本电脑,但它无法连接到我的笔记本电脑。我已经尝试了所有的东西,请帮助我,我是一个初学者。 我尝试使用代码编写器工作室的两个版本,即ccsv5和ccsv6。这两个版本是我的限制,因为我计划通过Simulink实现我的模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    第一步是尝试故障排除指南中的建议:
    dev.ti.com/.../

    如果遵循指南后仍无法解决问题,请发布JTAG连接测试的结果。 如果您不确定如何运行测试,请观看以下视频:
    www.youtube.com/watch

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然没有解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布JTAG连接性测试的结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面提供包含更新的帖子回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI