This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:免费许可证问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/626603/ccs-free-license-question

主题中讨论的其它部件:TMS570LS0714

工具/软件:Code Composer Studio

对于tms320f283xx和tms570ls0714:当我尝试调试时,首先启动选定的配置,它工作正常,当“联系目标” CCS错误“无法停止设备,重置设备,然后重试此操作。如果错误仍然存在,请确认配置,关闭板,和/或尝试更可靠的JTAG设置。     仿真器:xds200.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    此线程的标题具有误导性,因为它与许可无关。 这是JTAG连接问题

    请运行JTAG连接测试并将结果发布在此处:
    dev.ti.com/.../

    同时提供完整的CCS版本号。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面提供包含更新的帖子回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI