This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:CCS/MSP430FR6989

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/624779/ccs-msp430fr6989-ccs-msp430fr6989

部件号:MSP430FR6989

工具/软件:Code Composer Studio

非常糟糕!

ICH ARbeite sivan mit dem CCS -版本:7.2 .0.0.0013万 !!

很棒的酒店

ICH Habe AB und zu beim Code Composer Studio ein问题。

Wenn ich im Debug - Mode in eine C-Funktion Springe,als vom main in ein Funktion kann es vorkommen,

DASS am Ende der Funktion der Stack-pointer Rücksprungadresse nicht ausführt。

Der Debug-Mode bleibt还包括bei der Klammer { stehen.

IM Disassembly - DES programs - pointer blelibt einfach stehen - sehr wahrscheinlich Weil im Stack-pointer etwas nicht ordentlich abgelaufen ist。

MIT dem Befehl Move to Line sprert das Programm noch an eine and ere Adrese, jedoch

Die Programm Ausführung (eben das Erhöhen des Programm-counters -(Logik aus Assember-Programmierung)

很好的酒店

Sehr wahrscheinlich ist dies ein Programmfehler im Code Composer Studio - jedoch auf dem Launchpad MSP430FR6989

Kann ein Fehler sein。

ICH Warte auf eine Antwort und eine Rückmeldung。

MIT freundlichen Grüßen

活页夹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈洛

    我不会说德语,所以我使用了Google Translate的强大功能:

    我目前正在使用CCS版本:7.2 和0.0.0013万 430FR6989!!

    我经常遇到Code Composer Studio的问题。

    如果我在调试模式下跳转到C函数,就像从main跳转到函数一样,在函数的末尾,栈指针不会执行返回地址。

    因此,调试模式将保留在括号{.

    在反汇编中-程序-指针保持简单-很可能是因为堆栈指针中的某些操作不正确。

    使用“移动到线路”命令,程序跳转到另一个地址,但不执行程序(只是增加程序计数器-(汇编程序编程中的逻辑)。

    这可能是Code Composer Studio中的一个错误,但在启动板MSP430FR6989上也可能是一个错误。

    我正在等待回答和反馈。

    此致

    活页夹

    似乎是一个很好的翻译。 我会用英语回答,希望你们能理解

    如果您可以提供可重复的测试用例以供使用,这将非常有用。 我需要项目+源+可执行文件(*。out)。 我不需要您的完整项目,只需要一个示例测试案例。 任何可重现相同问题的问题。 测试案例越简单,越好,

    Danke

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面提供包含更新的帖子回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI