This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:Code Composer Studio v.5.1 :调试问题

Guru**** 2253580 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/625024/tms320c6748-code-composer-studio-v5-1-debugging-issue

主题中讨论的其他部件:TMS320C6748

您好,


我在Code Composer Studio v.5.1 上处理TMS320C6748 DSP,我有一个针对目标的配置文件和一个gel文件。 我将它们都附在这封信中。 当我尝试启动调试会话时,收到以下错误消息:

C674x_0:连接到目标时出错:错误0x8000.0244万/-1178致命1178致命错误期间:注册,初始化,OCS, 目标没有CPU时钟。   


有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢!

 此致

e2e.ti.com/.../dspx.7z

PS:由于某种原因,在创建此线程时未识别部件号TMS320C6748,尽管我认为它是有效的部件号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已通知SW团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致,
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Yordan,

    由于我已经发布了此内容,我尝试使用中提供的默认凝胶文件

    现在调试会话似乎正在启动和运行,尽管我仍然收到错误消息:

    C674x_0:写入寄存器PC时出现问题:错误0x0.0006万/-1176错误1176错误进行中:内存,寄存器 ,IM内存请求未由硬件内存系统提供。  这可能是由于指定 的内存/高速缓存级别中不存在指定的内存地址。


    是否还有人能告诉我给我的最初凝胶文件出了什么问题?

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试过按照此处提供的步骤操作:
    processors.wiki.ti.com/.../AM1808_EVM_board_using_CCS?

    您尚未指明您使用的是TI平台还是自定义硬件。 GEL文件用于具有特定DDR内存和24 MHz内部时钟的评估平台,因此请指出您的设置中是否有任何不同。 如果您的时钟或DDR部件不同,则需要修改PLL0,PLL1和EMIF计时配置。

    另外,请确保正确配置引导开关。

    此致,
    拉胡尔