This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CODECOMPOSER:在AMD Ryzen 1600x上构建项目时CCS冻结

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628722/compiler-codecomposer-ccs-freeze-when-building-project-on-amd-ryzen-1600x

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

是否有人在AMD Ryzen上运行CCS 7.3 ........0?

当我使用TI v 16.9 .4.LTS编译器在Ubuntu 16.04 上使用CCS生成项目时,情况会冻结。 它将挂起,直到编译完成。

但我可以看到它只使用一个内核。

有任何提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [QUOTE USER="Jorick Astrego">当我使用TI v.16.9 .4.LTS编译器在Ubuntu 16.04 上使用CCS生成项目时,情况会冻结。 它将挂起,直到编译完成。[/QUOT]

    您能否提供更多详细信息?  

    它会挂起多长时间? 它是锁定PC还是仅锁定CCS,还是只是降低速度?
    在建造任何项目时是否会发生这种情况? 或者仅限于可能较大/需要很长时间才能构建的特定项目?
    -悬挂期间是否有任何内容打印到CCS控制台? (即)构建过程实际上是否仍在继续,或者是否似乎已停止?

    另请查看最近 发布的这篇文章 ,该文章提供了一些缩小这些类型问题范围的技巧。 许多情况下,项目中的一个或多个源文件会导致生成时间过长。 这条线提供了如何缩小范围的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,它似乎与TI无关。 我对PC应用了BIOS更新,现在一切正常。