This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350:无法安装编译器5.2 6

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628585/ccs-cc1350-unable-to-install-compiler-5-2-6

部件号:CC1350
主题中讨论的其他部件:BLE堆栈

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

 我下载了“BLE堆栈2.2 .1”并尝试运行示例项目“simple_broadcaster”。 现在我收到了警告,说

此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的- 5.2 6 [ARM]。 编译器的另一个版本将在编译期间使用- 16.9 .1.LTS。 请参阅'Help > Install New Software'(帮助>安装新软件)并选择'Code Generation Tools Updates'(代码生成工具更新)以检查此编译器是否可通过CCS更新获得。

所以我尝试安装编译器5.2 .6,现在又收到了另一个错误  

"无法完成请求。 有关详细信息,请参见错误日志。 "ARM编译器工具"将被忽略,因为已安装较新的版本。"

请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brijesh,

    只有在安装了另一个5.2 .x编译器时,才会出现该错误。 例如,如果安装了5.2 9,则会出现该错误。 安装16.9 1不应导致在功能名称中包括“16.9 ”部分,因此CCS认为16.9 和5.2 编译器是可以独立更新的不同功能。

    或者,您可以从以下网址下载最新的5.2 .x编译器: software-dl.ti.com/.../download.htm
    5.2 9是该站点上的内容,但它等同于5.2。6,只是有一些错误修复。 一旦下载并安装了它,您就可以将CCS指向该位置,它将检测编译器。 要将CCS指向它,请转至Window -> Preferences (窗口->首选项)。 然后在左侧的Code Composer Studio -> Build -> Compilers上。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您提供信息。 您分享的所有信息都与我的问题完全匹配,现在已解决。 我的系统中安装了5.2 9编译器,但我试图将其更新到5.2 Tm6,因此失败了。
    现在,编译器指向它的安装位置,并且它正在正确编译。