This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6748:SYS_BIOS_COS_Log_Functionality

Guru**** 2603575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628865/rtos-tms320c6748-sys_bios_cos_log_functionality

部件号:TMS320C6748

工具/软件:TI-RTOS

cos和sin函数,代码中使用的log10函数。当前代码在log10函数处挂起 。 cos函数执行也是如此。  

SYS BIOS 6.46 中是否有任何设置 ,因为所有这些函数在DSP BIOS上按目前的方式工作?  

例如,对于Log10函数,代码来自ti\ccsv6\tools\compiler\ti-CGT-C6000_Log10.1\lib\src\log10.c 8.1

下面的代码执行,然后在此文件中,log10f_i.h代码挂起。
_CODE_ACCESS_DOUBLE LOG10 (DOUBLE x)

#include "log10f_i.h"
}

请提出建议。

谢谢
Manisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的查询转发给软件专家。 他们的反馈应在此处发布。

    巴西
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manisha,

    您是否检查以确保没有吹过堆栈? 您可以在“工具”->“ROV”->“任务”->“详细”中查看叠块的状态。 如果这些情况正常,您可以执行ROV->BIOS->扫描错误,以查看是否有任何状态错误。

    什么是挂起? 您能否进入该功能查看发生的情况?

    托德