This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:具有6.2 Studio v.0.0.005万 的PC-Lint

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/629050/ccs-pc-lint-with-code-composer-studio-v6-2-0-00050

主题中讨论的其他部件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用CCS (在Windows上)进行CC3200固件开发。 我在   同一台计算机上运行PC-Lint (静态分析工具- www.gimpel.com/.../pcl.htm),并希望作为固件构建过程的一部分进行集成。

有人能建议这样做的最佳方式吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jay:
    您是否希望在项目构建过程中调用PC-Lint?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:
    感谢您的回复。
    正确。
    那么,作为预构建步骤或后构建步骤的一部分(首选预构建步骤)??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,除非您找到用于Eclipse的PC-Lint插件(我找不到),否则将此类工具集成到构建中的最常见方法是通过构建前/构建后步骤(根据操作,您可以同时执行构建前和构建后步骤)

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也找不到这样的插件。
    您能否提供一些有关如何添加PC-Lint作为预构建步骤的指导?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有太多使用PC-Lint的经验,因此无法提供太多细节。 但是,我们的想法是,您可以从项目 的预/后生成步骤调用一些PC-Lint的命令行可执行文件 ,以执行生成所需的任何操作。