This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:PDK_c665x_2_0_6的问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/627783/ccs-tms320c6657-problem-with-pdk_c665x_2_0_6

部件号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在尝试从"PDK_C6657_1_1_2_6"切换到"PDK_c665x_2_0_6"后遇到问题。

在尝试使用PDK c665x_2_0_6编译我的项目后,我收到了以下错误:

"

subdir_rules.mk:12:目标'build_1779453503-InProc'的配方失败

xdc.services.global.XDCException: xdc.package_not _found:C:\ti\pdm_c665x_0_6\packages\ti\platform\evm482\package.xdc 6657 l 在软件包路径上找到,但未找到架构文件。 确保完全构建了软件包ti.platform.evmc6657 l。

"

我使用的是CCS 7.1 .0.0.0016万 ,这是PDK_c665x_2_0_6...

我在尝试使用PDK c665x_2_0_0时也遇到了同样的错误,所以我猜这不是一个错误的PDK安装...

请帮我解决这个问题。

谢谢!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n`t比较2个PDK版本的平台包,您会发现平台库不包含RTSC包文件,而是旧库。

    选项1:使用构建XDC软件包  

    cd 6657 l  

    <SDK_INSTALL_PATH>\xdctools_3_32_01_22_core\XDC版本XDCPATH=<SDK_INSTALL_PATH>\BIOS_6_46_04_53\packages;<SDK_INSTALL_PATH>\xdctools_3_32_01_22_core\packages;<SDK_INSTALL_PATH>\26G_c5_packages_667_x_packages\

    这将生成软件包和所需的架构文件。  

    请参阅:rtsc.eclipse.org/.../Command_-_xdc

    选项2:  

    要绕过此问题,可以从 配置文件中删除xdc.usModules,然后在平台库中手动链接到项目。

    此致,

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,
    我使用了选项2,这解决了我的问题。 谢谢!