This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PGA900EVM:计算CCS中的时钟周期

Guru**** 2604155 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628886/ccs-pga900evm-counting-clock-cycles-in-ccs

部件号:PGA900EVM
在“线程:PGA900”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我想计算PGA900项目中两个不同函数的时钟周期。 我在 CCS wiki上找到了这种方法,但我无法按照指南的指示启用时钟。 每当我在“运行”菜单中选择“时钟”时,所有菜单项都将呈灰色显示。

我还尝试了本指南: 使用计数事件测量ARM Cortex设备上的周期,但我的断点菜单没有视频中的'Count Event'选项。

有什么暗示我可能做错了什么?

我使用XDS200进行调试,我的CCS是v. 6.1 .1。

-Esben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Esben:
    您提到的视频演示Cortex-M3的事件计数器。 我不确定M0是否有两个选项(CCS配置文件时钟或CCS事件计数器)可用。 我需要咨询一些专家并回复您

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki-Soo Lee 说:
    我不确定M0是否有两个选项(CCS配置文件时钟或CCS事件计数器)可用。[/QUOT]表6.8。 Cortex-M0 调试寄存器摘要中的Dwt寄存器摘要 未列出 DWT_CYCCNT DWT Current PC Sampler Cycle Count Register。 因此,不要认为周期计数选项可用于Cortex-M0设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,好的。
    谢谢。