Other Parts Discussed in Thread: PGA900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA900EVM 在“线程:PGA900”中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我想计算PGA900项目中两个不同函数的时钟周期。 我在 CCS wiki上找到了这种方法,但我无法按照指南的指示启用时钟。 每当我在“运行”菜单中选择“时钟”时,所有菜单项都将呈灰色显示。
我还尝试了本指南: 使用计数事件测量ARM Cortex设备上的周期,但我的断点菜单没有视频中的'Count Event'选项。
有什么暗示我可能做错了什么?
我使用XDS200进行调试,我的CCS是v. 6.1 .1。
-Esben