This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何连接5个接口(&quot),800x450 -带微控制器的TFT LCD

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/625501/how-to-interface-5-800x450---tft-lcd-with-micro-controller

主题中讨论的其他部件:MSP430WARE

您好,先生/女士,

我是Maxbyte Technologies的Karuppusamy。 对于我们的产品,我们需要将5英寸800x450像素TFT LCD显示器与微型控制器连接。 LCD接口类型为24位RGB。

1.如何将TFT LCD与微控制器连接起来,控制器需要任何内置驱动程序?

2.您能否向我推荐一些TI的MCU来连接显示器?

3.微控制器的最小频率是多少?

4.最低要求的RAM是多少?

谢谢,此致,

Karuppusamy S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否在MSP430Ware中看到过图形库(GRLIB)? 我不确定它是否涵盖TFT显示屏,但它应该回答您关于使用MSP430驱动显示屏的一些一般性问题。 它还提供了多个MSP430 MCU驱动不同显示器的示例。 MSP430Ware可以通过CCS--> TI资源浏览器---找到。 MSP430Ware,或位于 dev.ti.com上的TI资源浏览器中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    以上帖子是否有助于您解决问题? 如果没有响应,我将很快关闭此线程。