This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8032万:在Code Composer中打开时源代码文件名称发生更改

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/629002/ccs-tms320f28032-source-code-file-name-changes-when-opened-in-code-composer

部件号:TMS320F2.8032万

工具/软件:Code Composer Studio

问候,

我目前正在查看一些为我编写的第三方软件,当项目在代码作曲家studio 6.2 中打开时,这些原始文件的名称重新排列  

例如,源代码中的control.c是mainloop.c在打开的项目中,initreg.c将成为代码中的control.c。  

是否有人知道文件中的什么位置,或者可以修改文件中的哪个特定文件来解决此问题?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,William:
    我不确定我是否完全理解。 您认为您可以提供测试案例吗?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我尝试一下。:是否可以在打开项目时将一个sourcefile列出为一个名称"initreg.c"并将其更改为另一个名称"control.c"?

    谢谢你

    账单