This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Linux glibc版本

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628971/ccs-linux-glibc-version

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:

Linux CCS安装程序阻止了有关“debugserver”的行,因为它是使用glibc v 2.4 编译的,就我从几篇像 这篇文章中所了解的。

要在某些使用glibc v 2.6 的Linux发行版本(如Arch或Manjaro (基于以前版本))中使用CCS,需要降级,但出于许多原因,不建议降级。

是否计划在即将推出的CCS > 7.30 中解决此问题? 另外,我想CCS总有一天会摆脱32位依赖性。

请告诉我您的意见,计划和/或建议。

感谢您的工作。

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,这是一个已知问题(CCSIDE-3131)。 我们目前没有明确的时间表来确定何时解决问题。 我只知道它将是v.7.4 .0。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazola,

    关于  

    ...CCS将消除32位依赖性。

    CCS中包含的编译器和链接器确实需要Linux上的32位加载器(ldd),但不应存在其他32位依赖关系。 编译器和链接器仍然是32位的,但也静态链接所有依赖关系,因此只需要32位ldd。