This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:CCS无法识别为CC2650安装的TIRTOS

Guru**** 2600515 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628605/ccs-cc2650-tirtos-installed-for-cc2650-not-recognised-by-ccs

部件号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我为 CC2650 MCU安装了tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06。 CCS无法识别它,因此我的代码无法工作。

谢谢,

Smriti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smriti,您好!

    在CCS首选项中检查已安装的产品:

    如果没有出现有问题的tirtos,请检查发现路径中是否显示了安装该titos的根目录。 如果是,请按下"重新发现"按钮,让CCS查找新部件。 如果目录不在查找路径中,请使用"添加"按钮添加它,然后按"重新查找"。 如果随后发现了该软件包,请按照以下步骤进行查找。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    谢谢。 我单击了重新发现并安装了它。

    谢谢,
    Smriti