This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:运行失败! 无法加载.\..\..\emulation \TPI\TPIMP430.dll%1不是有效的Win32应用程序

Guru**** 2602335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628090/ccs-msp430f5529-run-failed-unable-to-load-emulation-tpi-tpimp430-dll-1-is-not-a-valid-win32-application

部件号:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

我是一名初学者。 我正在使用https://dev.ti.com运行程序。 I已将MSP430F5529LP连接至USB连接器,并且从Resources Explorer I中选择了MSP430F55xx_1.c项目。 我无法调试程序。 它提示我Run failed!(运行失败!)  无法加载.\..\..\emulation \TPI\TPIMP430.dll%1不是有效的Win32应用程序。  在输出文件上  

****为项目MSP430F55xx_1.c构建配置调试****@CCS/utils/bin/gmake -k all gmake[1]:'SP430F55xx_1.c.out'是最新的。gmake[1]:对'辅助输出'不执行任何操作。 ****构建已完成****

我无法运行任何示例文件。 它给了我相同的错误。

请帮助。  

Jose Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jose,
    您使用的是什么主机操作系统?使用哪种浏览器?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A)主机操作系统:我正在使用Google Chrome。

    b) CCS版本:我正在使用 https://dev.ti.com

    C)器件:MSP430F5529LP (Launchpad)

    当我连接启动板时,它不会在我的计算机上显示为附加驱动器。 我可以在设备管理器上看到它。

    我尝试使用另一款新的MSP430F5529LP,它成功了。 我可以恢复此设备的出厂设置吗?

    谢谢

    Jose Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI云代理不支持Chrome操作系统。 请参阅支持的操作系统列表:
    processors.wiki.ti.com/.../TI_Cloud_Agent

    谢谢
    KI