This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:用于CCS 4.1 的MSP-FET430UIF安装........2.

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628727/ccs-msp430f5529-msp-fet430uif-installation-for-ccs-4-1-2

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件:MSP-FET430UIF

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用CCS 4.1 .2.0.0027万

我知道这是一个旧版本,但我必须编译和调试几年前开发的项目。  

我使用的JTAG是MSP-FET430UIF

主机的O.S为Win7-64

CCS 4.1 Tm2安装包含ccsv4\emulation\drivers\MSP430\USB_FET_Win7_64中的驱动程序

但是当我尝试从该位置更新驱动程序时,我得到了:

Windows无法安装德州仪器(TI)的MSP430-JTAG

您能提供帮助吗?

谢谢!

Zvika  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Zvika:

    这是一个已知问题,即CCS v4附带的64位设备驱动程序安装程序安装不正确,并且在连接主板时无法加载驱动程序。 与CCS相比,您需要在“Device Manager (设备管理器)”内手动安装驱动程序。 请参阅常见问题解答Wiki网页: processors.wiki.ti.com/.../FAQ_-_CCSv4

    强烈建议升级CCS版本并安装项目的本机编译器。

    此致,
    Ryan