This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:保留5.5 环境并升级到较新版本

Guru**** 2582625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628714/ccs-codecomposer-preserving-ccs5-5-environment-and-upgrading-to-newer-version

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

我们拥有CCS5的注册版本,但我们担心要保留构建环境的确切版本以备将来使用。

同时,我们希望使用CCS为开发一些TI产品。

因此,如果用户使用CCS6的安装,那么在更改为5.5 之前,是否有适用于5.5 的哪些升级修补程序修补程序等?

在本例中,我们使用了MSP TI C编译器4.2 6-7,因此,非常需要在虚拟机中创建精确的构建环境以保留它。

对于我们使用网络许可证管理器的许可证,它的有效时间是多长? 我们要为虚拟机做些什么?

然后我们迁移到CCS 7 (最新版本),我们拥有CCS5.X的网络许可证管理器,这是否适用于CCS7? 我们是否需要购买全新的许可证?

就这些。

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Stephen:

    我相信TI已经更改了所有Code Composer版本的许可方案。 您不再需要许可证。

    另外,我假设您拥有所有软件的十六进制文件。 为什么不在CCSv7中构建软件,并检查生成的十六进制文件是否与CCSv4或5.5 十六进制文件匹配。

    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬是对的。 我们不再对CCS许可证收费。 因此,您可以下载并安装CCSv7,而无需担心许可证。 我们还在CCS下载页面上提供了一个许可证文件,如果您希望简化CCSv5环境,从而不必运行许可证服务器,则可以与CCSv4/5/6一起使用。

    许可证文件的链接可在此处找到:
    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    您还可以设置不同的项目以使用不同版本的编译器。 因此,在CCSv7中,可以有使用4.x编译器的“传统”项目和使用最新编译器的“新”项目。 也就是说,创建用于特定产品的工具的存档是一个好主意。

    此致,
    John