This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Code Composer Studio中的问题视图

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628561/ccs-problem-view-in-code-composer-studio

工具/软件:Code Composer Studio

你好...

 是否可以在构建完成时将Code Composer Studio的问题视图内容自动保存到文件中?

我打算 在构建完成后通过电子邮件将其内容(例如列出的错误和警告)作为附件发送给我的团队成员。

我正在使用TFS 2015进行持续集成。  

此致,

Nishina Pervin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西娜

    默认情况下应生成日志,但日志应放置在相当隐蔽的位置。  但是,您可以更改该位置。

    转到项目的属性。  单击左下角的高级。

    然后,设置位于C/C++ Build -> Logging (C/C++构建->日志记录)下

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不是说建立日志。 我需要问题视图窗口的内容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有任何内容可以自动导出问题视图的内容。 生成日志中包含所有信息,但不能像视图那样很好地进行分析。 我想在您的脚本中,自动向用户发送电子邮件,您可以在发送邮件之前检查日志中的特定关键字。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,约翰!

    如果有办法自动导出问题视图的内容,我计划只附加文件。 如果有这种选择,就会简单得多。

    此致,
    西那