This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:分步完成

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628394/ccs-tms320f28335-dissasembly-step-through

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我在通过我的失望时遇到了问题。 单击"步入"后,将出现一个带有"无法找到源代码"的愚蠢窗口:

如果我单击"分解视图"。 它令人失望地表现出来。 但是如果我再走一步,愚蠢的窗口又会出现:

一次又一次。 是否可以像在普通的代码编辑器工作室3.3 中那样关闭它并分解查看!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nikola,
    没有办法像3.3 中那样禁用该消息。 我们在过去曾讨论过如何实施这一措施,但由于我现在不太记得的原因,我们决定不实施。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ki-Soo

    这是一次很糟糕的会议:)对我们用户来说至少:P将来可以添加一个复选框,说明:“无法查看,不要查找源。 谢谢!


    谢谢,此致,

    尼古拉