This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:使用较新版本的CCS导入项目的问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/625245/ccs-tms320f28335-the-problem-about-importing-project-with-ccs-of-newer-version

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我刚刚更新了我的计算机程序集,并下载了最新版本的CCS (CCS v7)。

我尝试导入使用CCS v6构建的项目,但当我单击“文件”->“导入”->“代码组合工作室”->“CCS项目”尝试导入我的旧项目时,我无法选择任何项目(例如,它无法检测到项目的存在)。  

另外 ,当我将工作区切换到自己的文件夹时,我遇到了一个奇怪的问题:

这对我来说很奇怪,caz上次我更改CCS版本时没有遇到这些问题。

有人能给我一些建议吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试导入我使用CCS v6构建的项目,但当我单击“文件”->“导入”->“代码组合工作室”->“CCS项目”尝试导入我的旧项目时,我无法选择任何项目(例如它无法检测到项目的存在)。  )[/报价]

    如果没有实际的项目并重现问题,我无法解释为什么会发生这种情况。

    Dong Hua Jung 说:
    另外,当我将工作区切换到自己的文件夹 时遇到了一个奇怪的问题:[/QUOT]

    更新旧工作区时,似乎出现了错误。 我的建议是使用新的工作空间打开CCSv7,让它安装您希望使用的发现产品,然后再次尝试导入您的项目。 如果仍然不起作用,请在此处压缩并附上您的项目,以便我们尝试重现该行为并进一步调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我没有收到您的回复,我假设您能够解决此问题,并将关闭此线程。 如果问题未解决,只需在下面发布一个回复(并包含演示问题的项目),或创建一个新线程。 谢谢!