This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:6.1 .3.0.0033万 在使用干净构建/构建项目时突然出现抛出错误

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/627746/ccs-ccstudio-ccsv6-1-3-00033-throwing-error-while-using-clean-build-build-project-all-of-a-sudden

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我正在为我的项目使用CCS

版本详细信息  

6.1。3.0.0033万

C6000编译器TI v版本8.2 ................................................................

EVMOMAPL137

已停止构建或清理构建,抛出错误- 1073741792

看了日志,它说了一个关于食水的错误。

无法找出导致问题的原因,因为它刚刚开始出现。

我尝试创建一个对我也没有帮助的新工作空间。

请提供帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nancy,

    是否可以保存CCS生成控制台中显示的完整输出并将其附加到此处?  

    自发生此错误以来,您是否尝试重新启动计算机? 然后尝试在新的CCS工作区中导入和构建项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我重新启动了电脑,创建了新的工作区。 没有人提供帮助。 我现在已卸载了软件。
    由于我在多台PC中使用过此功能,其他PC似乎不受影响,但我的一台PC工作了一年半,突然决定不工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很奇怪,我很遗憾听到您在这台电脑上遇到的问题。 可能是操作系统更新或PC配置中的某些其他更改影响了CCS,但我无法确定。 重新安装CCS可能会有所帮助,如果您的项目可以选择升级到较新的版本,我建议您安装最新的CCSv7版本。