This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:6.1 .3.0.0034万

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628179/ccs-ccstudio-6-1-3-00034

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

支持路径:/其他主题/设计技巧和操作指南/操作指南/

如何在同一台计算机上克隆Code Composer Studio 6的工作区?

是否有任何限制CCS6仅具有一个工作空间的因素?

我想将克隆工作区作为未来发展的起点。

但是,我必须保留旧的工作空间以支持旧产品。

这是必要的,因为正如你所知,工作空间是一个'个人的事情',它不是要置于源代码控制之下的东西,因为它不会传播给其他开发人员及其机器。

我尝试将工作区的内容复制到新命名的文件夹中,并切换到该文件夹,但似乎失败了。

Vlad P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vlad,

    Vlad Pavlovic 说:
    是否有任何限制CCS6只有一个工作空间?[/QUOT]

    不能,CCS可以使用多个工作空间。 这不仅得到支持,而且受到鼓励。

    我尝试将工作区的内容复制到新命名的文件夹中,并切换到该文件夹,但似乎失败了。[/QUOT]我认为这应该有效,特别是当新文件夹与旧的工作区文件夹位于同一根位置时。

    您看到的故障是什么? 是否有任何错误消息?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答,是的,如果我将它复制到同一根文件夹中,它就能正常工作。 否,当我尝试将它移动到另一个用户名(Windows10)下的另一个文件夹时,它对我不起作用。 这是目前令人满意的解决办法。