This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM6437:Code Composer Studio与TMS320DM6437 EVM的兼容性

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM6437

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628383/ccs-tms320dm6437-code-composer-studio-compatibility-with-tms320dm6437-evm

部件号:TMS320DM6437

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用TMS320DM6437 EVM。 我是否可以使用代码编辑器工作室v6 对EVM进行编程?

如果是,请参阅一些文档以了解相同信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asif,

     DM6437 EVM具有CCSv6调试支持。 如果您希望使用板载JTAG调试探头,则可以使用以下选项:

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:
    谢谢你。
    我想知道如何从ccsv3 3.3 迁移到ccsv6或更高版本。 任何指南都将非常有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道如何从ccsv6 3.3 迁移到ccsv6或更高版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCSv3->CCSv6迁移是一个相当不错的举措。 这方面没有全面的文件。 我能提供的最好的是CCSv3->CCSv5迁移概述:
    software-dl.ti.com/ccs/esd/training/CCSv5-FromCCSv3.pdf

    我还会查看达芬奇论坛,看看那里的专家是否有迁移各种用于DM6437的软件的建议。

    谢谢
    KI