This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LANCCHXL:CCS 7.2 .0.0.0023万 是否会收到并更新到7.3 .....如维基所暗示的那样?

Guru**** 2601595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628418/ccs-cc3220sf-launchxl-will-ccs-v7-2-0-00023-receive-and-update-to-v7-3-as-the-wiki-implies

部件号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

使用CCS 7.2 .0.0.0013万 并想知道是否将收到对7.3 ...........的最新版本的更新,而不是重新安装所有程序,以节省麻烦? 如果是,我们预计何时会在启动CCS时看到更新?

David,此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    确实会有更新。 延迟的原因是我们发现Mac上的更新存在一些问题。 我们正在努力解决这些问题,并希望下周能有所作为。 很抱歉,我没有其他详细信息。

    谢谢
    KI