This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCSK388:调试TMDSCSK388

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628348/ccs-tmdscsk388-debugging-tmdscsk388

部件号:TMDSCSK388

工具/软件:Code Composer Studio

您好,先生,

我在使用TMDSCSK388进行调试时遇到GET问题。 当我生成项目时,它将生成。 但是当我完成连接目标板的过程时,它会在不同的寄存器中显示错误。

错误:

"0xc0057dd0"没有可用的源  

您能帮我解决此错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Akshay,
    这不是错误。 这是一个常见的调试器消息,它告诉您在连接到目标后,目标在没有源代码关联的地址处停止。 因此,它无法将任何源代码与地址相关联。 如果您连接到目标,但未加载任何调试符号,则需要执行此操作。

    谢谢
    KI