This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:MSP-FET Spy-Bi-Wire:Uniflash连接到目标,CCS不连接

Guru**** 2533630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-FET, MSP430FR5994, MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628133/ccs-msp430fr5994-msp-fet-spy-bi-wire-uniflash-connects-to-target-ccs-does-not

部件号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他部件:UNIFLAASHMSP-FETMSPDS

工具/软件:Code Composer Studio

我有UniFlash 4.2 .0.1490 (MSP430-dll版本 3.10 .0.003),CCS 6.1 .1 (MSP430-dll版本 3.4 .3.4)和MSP-FET (序列号以“14”开头)

UniFlash可识别 ,连接并与2线Spy-Bi-Wire连接的目标设备通信,没有任何问题。

CCS可识别,连接4线JTAG目标并与之通信,而不会出现任何问题

当尝试连接到 同一Spy-Bi-Wire连接的MSP430FR5994时,CCS报告“连接到目标时出错:未知设备”,UniFlash可以连接到该MSP430FR5994。 后跟"无法连接到目标"。

在UniFlash和CCS之间切换时,每个都要求更新MSP-FET固件。  

另外,在CCS中,当打开目标ccsml文件时,“高级设置”->“测试连接”部分中的“连接”按钮呈灰色。

解决此问题的建议方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UniFlash和CCS都更喜欢不同的MSPDS版本,这就是为什么每次都要求您更新MSP-FET固件的原因。 是否尝试忽略CCS更新请求? CCS的时间可能比导致通信问题的Uniflash更严格。 您的RST线路上有什么下拉电容? 尝试减小或删除此值,以尽可能降低寄生电容。 同时确保测试接头和RST接头尽可能短且长度相似。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RST线路 下拉电容为1 nF。

    我经历了多次更新/忽略更新MSP-FET 固件 的重复,但都没有成功。

    最后,我从   UniFlash文件夹中获取了MSP430.dll,MSP430_emu.DVR和MSP430.dll引用的DLL,并将它们放入文件夹ti\ccsv6\css_base\DebugServer\drivers中。  我能够通过CCS获得连接,加载代码,并通过Spy-Bi-Wire连接进行一些调试。  

    目标配置(.CCXML文件)的“测试连接”按钮仍被禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    使用MSP-FET时,测试连接按钮将被禁用,因为它不支持该功能。  根据所选探头是否支持它,启用该功能。

    此致,

    John