This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6746:在CCS v 5.5 中使用XDS100v3连接到目标时,连接到PRSC失败

Guru**** 2767785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/624174/ccs-tms320c6746-connect-to-prsc-failed-when-connect-to-target-using-xds100v3-in-ccs-v5-5

部件号:TMS320C6746

工具/软件:Code Composer Studio

我的芯片是C6746 EZWT。 我尝试使用CCS v.5.5 中的XDS100v3仿真器连接到它,但发现了一个错误:

连接到目标时出错:
连接到PRSC失败 

我切换到C6748LCDK,然后一切都正常。 可以有人帮助我吗? 无论如何,谢谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiawei:
    PRSC错误可能有许多根本原因,大多数情况与硬件相关。 仔细检查与C6746目标的连接。

    其他常见问题:
    -设备处于安全模式,必须解锁
    板载时钟不稳定或配置不正确
    重置行不能正常工作
    重置线路需要上拉电阻器

    希望这有所帮助
    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,李基洙。 我现在检查这些内容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现当我先插入电源线,再插入JTAG电缆时,没有错误。但JTAG先插入,电源二插入。 出现错误。 有人能理解为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于前者(电源优先,JTAG其次),在成功连接后,如果关闭调试器,关闭电源并重新打开电路板(保持JTAG连接),然后尝试再次连接到目标,会发生什么情况?

    在另一个主题上,您使用的是相当旧(不受支持)的CCS版本。 您无法升级到最新版本的原因是什么? 我并不是说它可以解决所有问题,但我们始终建议您在遇到问题时升级到最新版本。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经更换了上拉电阻器,问题现在就消失了。 谢谢你,李基洙。