This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:验证失败:地址0xC0万处的值不匹配请验证目标内存和内存映射。

Guru**** 2601595 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/627562/ccs-tms320c6748-verification-failed-values-at-address-0xc0000000-do-not-match-please-verify-target-memory-and-memory-map

部件号:TMS320C6748
主题中讨论的其他部件:OMAPL138

工具/软件:Code Composer Studio

最近,我发现当我尝试调试程序时,总是会出现此错误。

C674x_0:文件加载器:验证失败:地址0xC0万处的值不匹配请验证目标内存和内存映射。

C674x_0:GEL:文件:D:\Users\zhuji\projects\CCD\SY18-20.1708万\DSP\ndkTest\Debug\ndkTest.Out:发生数据验证错误,文件加载失败。 

我首先启动另一个项目,然后再次启动此项目,以解决此问题。 我不知道为什么? 请帮我解决这个问题,谢谢你

PS:我的环境是  

  1.  CCS 7.2
  2.  PDK pdm_omapl138_1_0_1
  3.  NDK NDK_2_20_06_35
  4.  C6748 LCDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘉威,

    您提到首先启动另一个项目可以解决该问题。 两个项目的目标配置(*.CCXML)文件是否相同? 我建议创建一个与项目中修复问题的目标配置相匹配的目标配置,手动启动调试器(请参见 www.youtube.com/watch,连接到C674x_0内核,然后从“运行”->“加载”->“加载程序”选项加载ndkTest.out。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘉威,

    只需添加到Mark的回复中,0xC0万对应于DDR内存,该内存必须使用Gel脚本进行初始化。

    在这种情况下,创建目标配置文件时,请确保选择了LCDK6748板,而不是TMS320C6748。

    有关调试过程(以及Gel脚本在这方面所起的作用)的更全面的说明,请参见以下页面的"过程"部分:
    software-dl.ti.com/.../sdto_ccs_debug-handbook.html

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已删除所有targetConfig文件,并在主目录中保留一个targetConfig。 此错误不再发生。 谢谢你,德舒扎。