This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK6748:CCS v5 Example FaceDetect项目构建错误

Guru**** 2600615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/625875/ccs-tmdslcdk6748-ccs-v5-example-facedetect-project-build-errors

部件号:TMDSLCDK6748

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用CCS v5构建示例项目facedetect_lcdk;CCS给出以下错误。 请告知如何修复这些错误

此致

伊克巴尔

错误粘贴在下面:

''正在构建目标:facedetect_lcdk.out '

....................................................................................................................................

链接>
错误#1.0008万-D:找不到文件"CV.lib"
错误#1.0008万-D:找不到文件"cxcore.lib"
错误#1.0008万-D:找不到文件"drivers.lib"
错误#1.0008万-D:找不到文件"utils.lib"
错误#1.0008万-D:找不到文件"platform.lib"
错误#1.0008万-D:找不到文件"system_config.lib"

                  未定义的第一个引用     
 文件中的符号                                 
 -------------------                  --------     
 I2CMasterControl          ./Codecif.obj        

 I2CMasterDataGet          ./Codecif.obj        
>>编译失败
 I2CMasterDataPut          ./Codecif.obj        
 I2CMasterDisable          ./Codecif.obj        
 I2CMasterEnable           ./Codecif.obj        
 I2CMasterInitExpClk       ./Codecif.obj        
 I2CMasterIntDisableEx     ./Codecif.obj        
 I2CMasterSlaveAddrSet     ./Codecif.obj        
 I2CMasterStart            ./Codecif.obj        
 I2CPinMuxSetup            ./facedetect_lcdk.obj
 I2CSetDataCount           ./Codecif.obj        
 IntEventClear             ./facedetect_lcdk.obj
 LCDPinMuxSetup            ./facedetect_lcdk.obj
 PSCModuleControl          ./facedetect_lcdk.obj
 RasterClearGetIntStatus   ./facedetect_lcdk.obj
 RasterClkConfig           ./facedetect_lcdk.obj
 RasterDMAConfig           ./facedetect_lcdk.obj
 RasterDMAFBConfig         ./facedetect_lcdk.obj
 RasterDisable             ./facedetect_lcdk.obj
 RasterEnable              ./facedetect_lcdk.obj
 RasterEndOfFrameIntEnable ./facedetect_lcdk.obj
 RasterFIFO MApDelayConfig  ./facedetect_lcdk.obj
 RasterHparamConfig        ./facedetect_lcdk.obj
 RasterIntStatus           ./facedetect_lcdk.obj
 RasterLSBDataOrderSelect  ./facedetect_lcdk.obj
 RasterModeConfig          ./facedetect_lcdk.obj
 RasterNibbleModeDisable   ./facedetect_lcdk.obj
 RasterTiming2配置    ./facedetect_lcdk.obj
 RasterVparamConfig        ./facedetect_lcdk.obj
 VPIFCaptureChanenDisable  ./facedetect_lcdk.obj
 VPIFCaptureChanenEnable   ./facedetect_lcdk.obj
 VPIFCaptureFBConfig       ./facedetect_lcdk.obj
 VPIFCaptureIntframeConfig ./facedetect_lcdk.obj
 VPIFCaptureModeConfig     ./facedetect_lcdk.obj
 VPIFCaptureYcmuxModeSelect ./facedetect_lcdk.obj
 VPIFDMARequestSizeConfig  ./facedetect_lcdk.obj
 VPIFEmulation ControlSet   ./facedetect_lcdk.obj
 VPIFInterruptDisable      ./facedetect_lcdk.obj
 VPIFInterruptEnable       ./facedetect_lcdk.obj
 VPIFInterruptEnableSet    ./facedetect_lcdk.obj
 VPIFInterruptStatusClear  ./facedetect_lcdk.obj
 VPIFPinMuxSetup           ./facedetect_lcdk.obj
 cvAlloc                   ./facedetect_lcdk.obj
 cvCreateMemStorage        ./facedetect_lcdk.obj
 cvGetSeqElem              ./facedetect_lcdk.obj
 cvHaarDetectObjects       ./facedetect_lcdk.obj
 cvInitImageHeader         ./facedetect_lcdk.obj
 cvRectangle               ./facedetect_lcdk.obj
 cvReleaseMemStorage       ./facedetect_lcdk.obj

错误#1.0234万-D:仍存在未解析的符号
错误#1.001万:链接时遇到错误;"facedetect_lcdk.out不是
  已构建
gmake:***[facedetect_lcdk.ut]错误1
gmake:target `all' not remake because of errors.

****构建已完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    导致错误的原因是链接程序找不到链接程序选项中指定的所需库:

    [Quote user="Iqbal Singh Josan "><linking>
    错误#1.0008万-D:找不到文件"CV.lib"
    错误#1.0008万-D:找不到文件"cxcore.lib"
    错误#1.0008万-D:找不到文件"drivers.lib"
    错误#1.0008万-D:找不到文件"utils.lib"
    错误#1.0008万-D:找不到文件"platform.lib"
    错误#1.0008万-D:找不到文件"system_config.lib"

    确保在链接程序搜索路径中指定了上述库的正确路径:

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    我已为 drivers.lib,utils.lib,platform.lib和system_config.lib添加了文件搜索路径,这些lib文件没有出现错误。

    但是,在C6748_StarterWare_1_20_03_03 文件夹中找不到CV.lib和cxcore.lib。

    您能否将我指向这2个lib文件(cv.lib和cxcore.lib)的位置?  我是否需要单独下载?

    感谢你的帮助。

    伊克巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我这2个lib文件(cv.lib和cxcore.lib)的位置吗?  我是否需要单独下载?[/QUOT]

    我相信它们与OpenCV相关,但我不确定。 这个问题超出了本论坛的范围。 我建议在C67x的设备论坛上发布。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki,

    谢谢,我找到了CV.lib和cxcore.lib文件,并且成功构建。

    此致
    伊克巴尔