This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:XDS110是否与CCS 6.1 .3兼容?

Guru**** 2600515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628128/ccs-tms320f28035-is-xds110-compatible-with-ccs-6-1-3

部件号:TMS320F2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio

在此XDS110页面上,它显示XDS110与CCS 6.1 兼容.........0及更高版本:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS110

 

在此XDS110页面上,它显示(用大粗红色字母表示) XDS110只能与CCS 7.0 及更高版本一起使用;不要与任何早期版本一起使用:

http://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U

 

因此,有两个TI网页分别介绍了两个非常不同的内容。

如果使用 CCS 6.1 Tm3, 是否可以安全地使用XDS110?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh,

    您使用的是什么XDS110? 有嵌入式(板载) XDS110和独立的XDS110。

    www.ti.com/.../TMDSEMU110-U 是独立XDS110调试探头的产品页面,即您与自定义主板一起使用的探头。 此探头需要7.0 或更高版本。

    CCDS1100及更高版本支持嵌入式(板载) 6.1。

    这两种解决方案在调试探测器内使用不同的固件。 较旧的固件与独立的XDS110不兼容。

    此致,
    John