This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:TM4C1294

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/627933/ccs-tm4c1294ncpdt-tm4c1294

零件号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

               我正在使用TM4C1294NCPDT微控制器进行7.20 编译器的新开发,我  还编写了一些代码,当我尝试编译它时,它显示错误为“make path not found”。 下面附有屏幕截图。

帮助我解决这个问题。

 

提前感谢!

 

此致,

Santhosh

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhosh,

    您是创建了新的CCS项目还是从导入到CCS中的示例项目开始?

    在“项目属性”->“生成器”选项卡中,是否设置为使用默认的生成命令(如下所示)? 这是正确的设置,因此它应该从CCS安装中调用gmake,而不是"make (创建)"。 如果在项目中调用make,则某些设置不正确。

    我的建议是首先从 TivaWare 软件包中导入并构建一个示例项目,并验证其构建良好。 如果成功,请尝试将其中一个项目用作基准并在此基础上进行构建,或者创建一个新的CCS项目及其源文件。