This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK138:安装7.3 时出错

Guru**** 2533770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/627832/ccs-tmdslcdk138-error-when-installing-ccsv7-3-0

部件号:TMDSLCDK138

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

7.3 的安装过程中,由于出现错误而停止安装。 附件为安装日志文件

e2e.ti.com/.../ccs_5F00_setup_5F00_7.3.0.0.0019万_5F00_install.log

谢谢!

Itzhak Kroin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊扎克

    您似乎正在使用CCS Web安装程序,并且Web安装程序访问服务器时出现一些问题。 是否可以 尝试脱机安装程序?  

    请注意,如果您计划重新安装到同一目录,请确保在安装到同一位置之前完全删除先前的安装(没有遗留文件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    脱机安装程序在认真清理已安装的旧版CCSv7后工作正常

    巴西
    伊扎克