This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/processor-SDK-AM335X:在CCS中重新定位之前和之后,为u-boot启用源码级调试

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/627461/ccs-processor-sdk-am335x-enable-source-level-debugging-for-u-boot-before-and-after-relocation-in-ccs

部件号:processor-SDK-AM335X

工具/软件:Code Composer Studio

如果尚未在CCS中使用符号编译,如何使用符号编译u-boot?  

提供使用CCS在重新定位前后对u-boot进行源代码级调试的链接?  需要调试CCS文档,以便在重新定位之前和重新定位之后对uboot进行源代码级调试。

同样,对于CCS中的Linux内核。