This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H12:如何在ROV中查看实例名称

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/622484/ccs-66ak2h12-how-to-view-instance-name-in-rov

部件号:66AK2H12

工具/软件:Code Composer Studio

使用CCS 7.2 和ROV Classic (因为我无法连接ROV 2)

我已为我的Q:

队列参数p;
队列参数初始化(&P);
p.instance->name = name;// name是指向持久性字符串的const char *。  
HQ = Queue_create(&P, NULL);

在ROV Classic中,我正在查看我的队列。 我希望我在参数即时中分配的名称可以帮助我识别我的应用程序中的哪个名称(对我的任务相同),但我无法在ROV中找到该名称。 该名称是否可能,或者是否仅在应用程序中可用?

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike,
    您正在使用哪个版本的XDCtools? 3.50 中修复了与实例名称相关的错误。
    另外,也可以检查您的配置
    Queue.common$.namedInstance =正确;

    Default.common$.nameInstance =正确;
    应该设置其中一个,以便在ROV中显示实例名称。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sasha。 很抱歉,您的帮助迟迟未得到响应。
    我尝试添加Queue.common$.namedInstance = TRUE;
    那里没有运气。 因此我补充说:
    Defaults.common$.namedInstance =正确;
    同样,在ROV Classic下我也看不到实例名称。 我假设名称会显示在句柄旁边?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike,
    我刚刚发现,队列名称在SYS/BIOS中被禁用。 在配置脚本完成后,有一个代码将Queue.common$.namedInstance恢复为'false'。 这可能是为了节省名称指针的空间,但我必须询问SYS/BIOS团队中的某个人是否有不同的解释。