This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:无法连接到MSP-FET

Guru**** 2600615 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430-FLASHER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/627433/ccs-msp-fet-unable-to-connect-to-msp-fet

部件号:MSP-FET
主题: MSP430-Fasher中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

将MSP-FET与6.0 Studio.1配合使用时,它最近询问是否需要一些更新。 我使用的界面没有更新,没有任何问题。

有一次,我错误地按下了"更新"按钮。 在此过程中,MSP-FET已停止工作。 CCS显示MSP-FET的“接口通信错误”。

使用其它版本的CCS (版本7)或卸载并重新安装FET驱动程序,或者在其它PC上使用时,会出现相同的错误信息。

连接到USB端口时,FET中的绿色LED亮起,但输出连接器上没有电压。

我怀疑在CCS中按“update”(更新)选项时,FET中的固件出现故障。

请建议可能的补救措施。

谢谢,此致,