This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:“项目属性资源”选项卡

Guru**** 2599585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/627363/ccs-ek-tm4c1294xl-project-properties-resources-tab

部件号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

我在CCS中创建的新项目中收到此错误消息。 这意味着什么以及如何实现

是否修复?

从ARM CGT的COFF .0.STS版本起,15.3 ABI支持(ti_ARM9_ABI)将停止。 如果您的应用程序需要COFF ABI支持,请使用ARM CGT版本5.2 .x

孤立配置。

com.crt.advproject.config.exe.debug.1118385637不存在基本扩展cfg

谢谢!

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priya Nadathur70 说:
    ARM CGT的版本COFF 15.3 .0.STS将停止支持(ti_ARM9_ABI)。 如果您的应用程序需要COFF ABI支持,请使用ARM CGT版本5.2 .x.[/QUOT]。

    该消息指出ARM编译器的15.3 .........0 (及更高版本)版本不支持COFF ABI。 您可能需要切换到EABI,或者如果您的应用程序需要保持在COFF ABI上,则需要安装和使用编译器的5.2 .x版。

    此处介绍COFF与EABI的简要历史

    要将ARM编译器的CCS.x安装到5.2 中,您可以执行 以下步骤

    Priya Nadathur70 说:
    com.crt.advproject.config.exe.debug.1118385637

    不存在基本扩展配置

    您在何处以及何时看到此消息? 请您提供更多详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    com.crt.advproject.config.exe.debug.1118385637不存在基本扩展cfg


    您在何处以及何时看到此消息? 请您提供更多详细信息吗?

    此消息显示在调试配置的下方(项目属性下的“常规”选项卡)。

    如果我有更多问题,我将通读这些链接并再次发布。
    谢谢!
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priya,

    我认为“孤立配置”消息可能与项目设置(编译器版本,ABI选项集等)中的不一致性有关。 如果您创建一个新项目(或将现有项目迁移到具有编译器支持的选项的项目),我认为错误也应该消失。