This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM4378:生成项目结果始终是:生成:无事可做&'All'。

Guru**** 2601555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/627238/ccs-am4378-build-project-result-is-always-make-nothing-to-be-done-for-all

部件号:AM4378

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

 我安装了代码编写器并制作了C Project Hello World

 当我执行“生成项目”时,结果总是:make:'all'没有任何操作。

 在我执行Clean Project或更改c代码之后

 我注意到,objects.mk  中未定义变量USER_OBJS,libs,且sources.mk中未定义所有变量(Subdirs除外)

 我使用公司MYIR中的自定义工具链用于Rico板

 是否需要更改Code Composer中的某些设置才能解决此问题?

 在“交叉编译器”设置中,preix设置为arm-linux-gnueabihf-,路径设置为 /home/Ronny/RicoBoard/Toolchain/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-linux-2013.0313万_linux/bin 4.7 2013.03

此致

 Ronny

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronny,

    您能否提供一些其他详细信息?

    -您使用的是哪个版本的CCS?
    我认为您创建了一个标准的Eclipse C项目,对吗?
    这个项目以前有没有成功建造过? 如果它已经损坏,我怀疑某些东西可能已损坏,您可以尝试重新创建该项目。如果它从未成功构建,则这里可能会有其他东西在起作用。  
    项目是否设置为“自动生成Makefile”? (该设置位于“项目属性”->“生成器”->“生成器设置”选项卡下)
    -是否可以附加由项目生成的makefile?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我正在使用CCS 7.3 .0.0.0019万

    是的,我使用Hello World项目创建了一个标准C项目

    我通过命令行直接使用命令arm-linux-gnueabihf-gcc使用suces构建项目

    是,项目设置为自动生成Makefile

    重新启动系统后,问题已解决

    因此,目前我可以毫无问题地构建新项目

    我不知道最初是什么导致了问题

    此致

     Ronny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ronny,

    感谢您的更新,很高兴听到问题已解决。 请继续并将此线程标记为已解决/已回答。